This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TYPY-C充电器

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS25740, TPS25740A

工程师们

       您们好:你们知道苹果充电器USB-CPower Adapter ,输出29W,14.5V,2A。的充电器。你们知道为什么是14.5V,我好像在PD协议里面没有14.5V,是我理解的不够吗?我现在准备做TYPY-C充电器,电压的选取方面很迷茫,求各位帮帮忙。

  • 对于Type C PD的协议而言,可支持电压输出范围5V-20V,14.5V也在这个范围内,所以也没有什么不妥,但只是14.5V不是个标准输出电压而已。A公司一向习惯于独一无二,引领潮流。所以它的MacBook选14.5V,没有什么理由,喜欢就用呗~ 

    那么标准的PD电压输出是多少呢?PD2.0规定的是5V/12V/20V,PD3.0规定的是5V/9V/15V/20V。

    正常来说,大部分都会选择标准输出电压,这样更容易与标准设备兼容。但是,也有想Macbook这种,如果你想充它,那就只能想办法兼容14.5V,这个也没办法。

  • 看到tps65982有DRP模式,想问一下如果有两个设备都是用这款芯片的DRP模式,那么当连接时如何确定哪个作为DFP,哪个作为UFP呢?刚接触type_c

  • Hi,

      两种情况:

    1. 两个都是DRP, 相连会竞争上岗,谁都有一定几率成为source,另外一个成为sink。

    2. 可以给DRP设备配置Try.source 或者try.sink 功能, 前者会优先变成source,后者优先变成sink

    regards,

    Patrick

  • Hi,

      稍微补充一下, 对于macbook而言,14.5v只是三个充电选择中的一个,并不是必须的。目前市面上大部分的Type-C PD充电器都是5V/12V/20V,或者5V, 9V,15V。 前者给macbook充电会以20V进行,后者给macbook充电会以15V充电。TI的TPS25740,或者TPS25740A用于充电器端口可以完美实现这个过程。谢谢~

    http://www.ti.com/product/TPS25740

    Regards,

    Patrick

  • TPS65982  这款芯片支持DRP  try.source或者DRP try.sink功能吗?我在芯片手册中没有发现。贵公司在芯片手册中写的支持DRP模式的芯片是不是均可以设置为DRP try.source 和DRP try.sink?

  • 您好,

      TPS65982是支持这个功能的,需要在GUI上进行设置使能该功能,谢谢~

    regards,

    Patrick

  • TPS65982 这个支持苹果的14.5V电压吗?这个芯片支持几个电压档?

  • 您好,

      TPS65982是可编程的,可以支持多个档位的电压。从5V到200V,每50mV步进都可以支持。所以当然支持苹果的电压。

     如果是做适配器的话,TPS25740/A更合适。无需编程,体积也小,价格更便宜,同样支持苹果。而TPS6598x适合在电脑侧的应用。

      谢谢~

    regards,

    Patrick

  • 您好,

      能把TPS65982的技术支持联系方式发到3485901550@qq.com吗?我们是天津的公司,可能要用这个芯片做项目。

  • 您好,

      TI目前是按区域来支持客户的,由于涉及到业务,我这里也无法给您具体指定谁,建议您如下操作:

    1. 可以通过TI官网,用公司邮箱注册myTI账号,就可以免费获取所有TPS65982的相关资料和参考设计,还包括软件,GUI等。方便您的学习和开发。

    2. 您也可以借助代理商的资源来获得TI的技术支持。由代理商给您联系到合适的技术支持。

    3. 您可以继续在该论坛上发帖,TI国内有很多TPS65982的专家可以在这里支持到您。

    谢谢~

    regards,

    Patrick