TPS40422 用法为:12 V—0.95V,Two-Phase Mode,Imax=38A。
问题1:在TPS40422 的datasheet没有提到 补偿网络的计算方法。请问我的应用模式如何设置补偿网络。 TI的其他文档中有提到 TPS40422 有Excel 公式计算补偿网络的列表,能否提供下。
问题2:设计中我选 0.56uH,3mΩ 的电感。 PMbus 的 IOUT_CAL_GAIN 是否选择1.1286 mΩ~ 15.5 mΩ范围。我的理解是否有错。
问题3:TPS40422 的过流保护如何设置? IOUT_CAL_GAIN 命令的作用是什么 ?

PMbus 设置过流/过压保护warn/fault值是如何换算成 电压值与 15*(CSp-CSn)比较?
附件是TPS40422 的原理图,请帮忙审查下。