LM5155: LM5155的脉冲跳跃模式

Part Number: LM5155
Other Parts Discussed in Thread: UCC23525, UCC5310, LM5122

晚上好。

目前在使用LM5155器件。该器件支持脉冲跳跃模式。

脉冲跳跃模式是为了解决,负载小于最小输出功率(最小Ton时),会发生过压问题。

www.ti.com/.../zhcafr3.pdf

文中有描述其他器件进入调脉的检测方式。

我想知道LM5155是通过哪些明确的信息判断,进入跳脉冲模式。

我猜测如下:轻载时,先进入DCM,然后Ton降低到最小。然后在每次开关闭合前判断COMP脚电压,如果小于某一设定值,跳过本次开关。

另外在另外一份E2E回答中(https://e2echina.ti.com/support/machine-translation/mt-power-management/f/mt-power-management-forum/1026792/lm5155?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5155#),描述DCM=PSM。我对此比较疑惑。我理解DCM的开关频率依然保持固定,再继续降低负载,才会进入PSM。我理解的是否正确。

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    感谢您的联系。

    跳跃脉冲的决策是根据 COMP 引脚电压和最短导通时间做出的。 视情况而定。

    我猜测如下:轻载时,先进入DCM,然后Ton降低到最小。

    是的。

    然后、脉冲跳跃表现为随机行为。

    我理解DCM的开关频率依然保持固定,再继续降低负载,才会进入PSM

    是的。 PSM 基本上是脉冲跳跃。

  • 您好。我纠结于跳跃脉冲,是因为我想用LM5155做成同步CUK。在低功耗时,强制FPWM模式。以达到低的EMI应用给运放供电和参考。

    那么我配合外部二极管和飞电容组成自举电源配合UCC5310或者UCC23525做外部同步mos。

    这样做是否可行,是否有更合适的方案推荐。为什么不用LM5122呢,因为我的输出电压达到-100V,几乎接近耐压上限。

  • 您好,

    LM5155 设计用于非同步操作。虽然它可以与 UCC5310 一起使用,但未经测试。

    LM5122 不适用于 CUK 操作。