This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DCS - ControlTM 技术请教



Hi Sir,

DCS - ControlTM

根据原意为Direct Control with Seamless Transition to Power Save Mode

 

是如何实现轻载高效率(Power Save Mode)??

Seamless Transition是否为一边的Boundary Current mode(TM)??

它的好处有哪些呢?

 

可以帮忙指叫一下吗?  谢谢.

  • 你好

      实际上DCS是结合了传统小信号反馈控制和滞环控制的优点组成的一种新的控制方法,该控制方法即可以精简芯片内部设计电路,使得IC静态空耗减少,又可以做到轻载到重载模式的无缝切换,纹波会更小,且输出电压的精度也较滞环控制方法有较大的提高。

      轻载高效还是跳频模式,只是DCS中还是滞环反馈,所以在轻载下上管会出一个最小pulse,接着下管开通然后等电感电流为0关闭,这时候由于是空载或轻载,电压下降较慢,等到电压下降到设定值,再来开通反复,等到输出电流较大时,芯片会直接跳过音频带宽进入到PWM模式。

      好处是DCS控制的芯片一般都是内部补偿,所以外部电路非常简单;可天然实现轻载跳频模式提高轻载效率;输出动态响应较快;

      推荐下面文档,相信你会有更深的了解:http://www.ti.com/lit/an/slyt531/slyt531.pdf