Part Number: BQ25756E
Hi TI team,
目前KMM客户元鼎智能在应用BQ25766E出现如下问题需要协助,请帮忙支持,谢谢!
目前我这边已经通过IIC协议实现了MCU与BQ25756E的读写功能。MCU可以正确读取到芯片的ID是0x32,也可以通过REG0x02_Charge_Current_Limit 寄存器完成输入电流限制。
当前因为业务逻辑需要使用BQ25756E芯片开发业务时需要读取到芯片输出的电压和电流值(后续可能也需要读取输入和输出的电流和电压值)遇到了困难。我这边在根据使用说明书的描述下完成了对0x2B和0x2C的配置,在配置完成后尝试去读取0x2F和0x33的数据时获取到的返回数据一直是0,麻烦帮忙看一下相关操作步骤或者配置是否异常导致的此问题,具体配置内容如下:
1.0x2B寄存器写入 0x80 (设置完后读取到的参数是0xA0)
2.0x2C寄存器写入 0x0A
3.读取0x2F寄存器
4.读取0x33寄存器数值