UCD9090A: 关于UCD9090A的使用

Part Number: UCD9090A

你好,

我的设计里,UCD9090A由板上常备值班电源供电(始终存在,不下电),板的处理器需要由UCD9090A的某一轨供电,所以板上电只有两种方式:

1、所有轨设置为Always 

2、所有轨设置为PMBus Control Pin,并且芯片外部将该管脚上拉到UCD9090A的VCC管脚

3、所有轨设置为OPERATION,然后配置某个GPI为低则所有轨开启EN

这个我可以接受,下电就靠板上处理器用IO拉低PMBus Control Pin或者拉高GPI,这个我也可以接受,

问题是当下电了,板上处理器维持不了IO状态,UCD9090A就又开始上电,是这样么?

我希望UCD9090A下电后保持关机状态,直到下一次常备值班电源上电,有什么解决方法?

如果增加一路MON,由处理器IO触发这路产生欠压电源故障,似乎可以下电并维持在下电状态,是这样么?

谢谢!