Part Number: TPS4H000-Q1
您好,
TPS4H000,当THER设置接地;CL直接接地;
其中三路的输出电流有10ms的2.8A时,
1.芯片会诊断为过流,导致输出关闭吗?
2.输出过流多长时间,会被芯片检测到。
3.过流和过温是怎么合作的,会出现以下情况吗?
A.芯片过流,输出不会关断,直到芯片检测到过温,才会将输出关闭。
B.芯片负载过流,经过问题2的时间间隔,芯片内部检测到了过流故障,芯片输出直接关闭。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS4H000-Q1
您好,
TPS4H000,当THER设置接地;CL直接接地;
其中三路的输出电流有10ms的2.8A时,
1.芯片会诊断为过流,导致输出关闭吗?
2.输出过流多长时间,会被芯片检测到。
3.过流和过温是怎么合作的,会出现以下情况吗?
A.芯片过流,输出不会关断,直到芯片检测到过温,才会将输出关闭。
B.芯片负载过流,经过问题2的时间间隔,芯片内部检测到了过流故障,芯片输出直接关闭。
你好,
1. 当CL短路到GND时,ICL的最小/最大电流为[1,1.6]A。如果每个CHN的电流为2.8/3A,则器件将以0.9A运行。如果每个CHN的电流为2.8A,则器件将以ICL电流运行,并因过热而关断。
2. 热关断 (TSD) 时间取决于环境温度和电路板布局。热关断 (TSD) 是一个绝对触发条件,接近速度快慢无关紧要。如果器件升温过快,导致温度梯度达到 60°C (T(SW)),则相对触发条件将保护器件。这是一种瞬态保护机制,用于防止局部高电流过快导致器件散热过快。
3. 方案 A:设备仅因检测到设备温度升高而关闭。理论上,如果散热足够快,设备可以在电流限制下运行。然而,ICL 是一种保护功能,不应在正常运行期间用作限流控制功能。ICL 应设计为仅在发生类似故障事件时触发,因为此时过量电流会流过设备,导致其快速升温。
谢谢,
菲利普