Part Number: BQ4050
bq4050无法充满100%.zip 你好附件是我现在使用的固件和相关的配置参数,我们在进行老化后,出现充电无法充满SOC到100% ,想请问如何能够让SOC到100% 是否有相关的配置,以及SOC到100的条件是什么 ?我外部的充电停充电流和电压分别是16.8V 电流250mA才会停止充电,还请尽快帮我解决这个问题,感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ4050
bq4050无法充满100%.zip 你好附件是我现在使用的固件和相关的配置参数,我们在进行老化后,出现充电无法充满SOC到100% ,想请问如何能够让SOC到100% 是否有相关的配置,以及SOC到100的条件是什么 ?我外部的充电停充电流和电压分别是16.8V 电流250mA才会停止充电,还请尽快帮我解决这个问题,感谢
你好,
这个问题已分配给团队,我们将进行审核并跟进。 另一个应用程序 如有需要,请联系工程师。同时,请附上与项目相关的任何 .log/.gg 文件。
*由于端到端队列中的问题数量庞大,回复可能会有所延迟。
谢谢你,
艾伦