Part Number: UC3842
Other Parts Discussed in Thread: TL431
规格书中原话是这么说的:RTLbias 通过齐纳二极管 DREG 提供的调节电压为 TL431 提供阴极电流。为了实现稳健的性能,通过10V 齐纳提供 10mA 来偏置 TL431,并对 RTLbias 使用 1kΩ 电阻器。那么RTLbias 的1K电阻和RLED的1.3K电阻是怎么计算出来的?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
参考下面的链接
(+) UC3843:RTL 偏见 - 电源管理论坛 - 电源管理 - TI E2E 支持论坛
您好,IKA=10mA是应用的典型值,手册中的参数都是基于这个条件进行测量的.