This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92381: TPS92381的电压输出

Part Number: TPS92381

1、TPS92381的Vboost电压输出值是怎么决定的?是否根据设定的LED的电流值和LED灯串的数量决定?

2、VFB引脚的电阻配比是决定的Vboost输出电压范围?

3、假设Vboost设定8到20V,但是ISET设定LED电流为80mA,串8颗灯,正常来说每颗灯3V对Vboost电压需求是24V,此时Vboost会关断输出还是输出20V?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    1、TPS92381的Vboost电压输出值是怎么决定的?是否根据设定的LED的电流值和LED灯串的数量决定?

    8.3.1.2 Adaptive Voltage Control   影响他的原因参考datasheet这个部分的向西说明

    2、VFB引脚的电阻配比是决定的Vboost输出电压范围?

    决定原因请参考一下datasheet中的相关详细说明

    8.3.1.2.1 Using Two-Divider

    8.3.1.2.2 Using T-Divider

    这两个部分均有公式以及详细说明

    3、假设Vboost设定8到20V,但是ISET设定LED电流为80mA,串8颗灯,正常来说每颗灯3V对Vboost电压需求是24V,此时Vboost会关断输出还是输出20V?

    8.3.4.2.1 Boost Overvoltage Fault (BST_OVP)

    这部分有详细说明,请您参考。