Part Number: BQ79616
您好,我在对四片bq79616进行菊花链广播设置GPIO_CONF寄存器时,我希望将其配置为仅ADC输入,以此来读取相关NTC上温度,但在使用过程中我发现我在写入寄存器之后对该寄存器回读,设置可能从中间某一个堆栈器件断开,即他们的寄存器值为默认0x00,但是有时候又存在全部设置成功的情况,而且目前其他配置的广播都没有异常,只有这个寄存器出了问题,请问是我忽略了什么细节吗,能否告知一下,谢谢!
您好,
但是有时候又存在全部设置成功的情况,而且目前其他配置的广播都没有异常,只有这个寄存器出了问题,
您的问题很奇怪,GPIO_CONFn寄存器没有什么特别的(Table 8-16. Broadcast Read/Write)。
如果是一次只写一个寄存器,且存在链路上芯片全部设置成功的情况,不认为和写入的数据帧有关系。
BQ79616 16-Series Battery Monitor, Balancer, and Integrated Hardware Protector datasheet