Part Number: LM5190
LM5190问题咨询.pdf ,这个是LM5190使用的原理图,我希望能做恒流恒压控制,输出(CV)电压VOUT=48.8v,恒流(CC)=20A,实际只能输出5V,PGOOD=3.3V VCC=7.5V。不知道问题出在哪里,麻烦指导下,谢谢。
您好,
下方排查思路供您参考。
开始测量
↓
测量R16实际阻值?
├─ 120Ω → 更换为120kΩ → 重新上电 → 成功 ✓
├─ 开路 → 更换为120kΩ → 重新上电 → 成功 ✓
└─120kΩ → 继续下一步
↓
测量FB引脚电压?
├─ 0V → 检查R17短路/R16开路
├─ >3V → 检查COMP电路
└─ 0.8V → 检查其他问题
↓
测量SW节点波形
├─ 无开关波形 → VCC/EN问题
└─ 有波形但VOUT=5V → FB预设模式锁定
↓
重新上电(完全断电30秒)1)R16=120k无问题,因为短接R16后,VOUT=0.81V,然后突然放开VOUT=48.8V,2)不短接R16上电 VOUT=5V, FB=0.081V,计算分压跟120K与2K分压正确 ,并且放开后VOUT能达到48.7V跟分压设计预期一直,证明分压没有问题。3)EN能控制输出的开启和关断,无问题,VCC=7.5V,与文档一致, 4)我个人感觉像是启动困难,因为短接R16后,启动VOUT=0.81 ,突然放开能达到48.7V,并且能带载10欧姆电阻,电压不跳变。 5)观察SW引脚,输出5V时候占空比在10%左右,输出48.7V时候,占空比在85%左右,并且带载和不带载占空比差不多。希望这个现象能帮助分析问题,感谢你的支持。
您好,
您可以尝试使用页面内的Webench工具优化下Comp补偿参数。
https://www.ti.com.cn/product/cn/LM5190#design-tools-simulation