This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R2: 阻坑跟踪是否可以在保护板测试时开启

Part Number: BQ40Z50-R2

我们当前的生产流程是:

保护板烧录测试--电芯和保护板组装--充放电老化--成品测试,其中是在成品测试时开启阻抗跟踪

这样有一个问题,老化时电池充电到26%电量,成品测试开启阻抗跟踪后电池电量显示31%,32%。不良比例 20%。

为了解决成品测试开启阻抗跟踪电量不准的问题,我们做了以下调整:

保护板烧录测试,开启阻抗跟踪--电芯和保护板组装--充放电老化--成品测试,把阻抗跟踪在保护板测试时就开启。试验2000组电池,没有发现电量不准的问题。

需要咨询的问题是,能否在保护板烧录测试时开启阻抗跟踪,如果提前开启对电池会不会有哪些不良的影响? 感谢!