问题1:
使用UC3843工作点电压控制模式,两片14pin UC3843构成双向DC-DC电路:
用跟随器输入上面降压控制UC3843一个电压使其输入一个占空比的PWM。下面UC3843输入接地,工作在BUCK模式。此时负载接220R电阻,电感接一个现成的50UH。
调节1脚电压,是占空比为50%。此时,原理图中的P+,拓扑电压输入端没有接入电压,。MOS管 G极相对GND的波形如下,
示波器探头为10X挡。1.16V对应实际11.6V。
当我在P+接入12V 5A的电源时。MOS管 G极相对GND的驱动波形如下
驱动波形不标准,而且占空比也发生变化。
不知有没有类似的使用案例可以提供参考。
后面用8PIN UC3843产生PWM, IR2110做驱动,可以正常工作,但是这样对25W的电源来说,真加了成本。
问题2:
在继续调试时,由于做的产品可调是恒压,恒流电源。
在短接测试恒流时发现,PWM占空比小于4.5%就出不来了(有示波器观察到是因为开关干扰,在小占空比时干扰影响了输入电流检测端的锯齿波)。直接为0,在测试时PWM就在0和4.5直接跳到,于是电路就震荡了。
现在是准备选用专用的电压控制IC TL1451作为控制IC(直接使用TL1451的误差放大器),。。但是发现。TL1451最大于最小占空比只有0.6V(2.05-1.45)的幅值,
小的现在在考虑一个东西,我要达到0.1%的占空比。意味着我的控制精度要到0.6MV。是不是需要控制环路中都使用0.1%的精密电阻,而且对PCB走线有很大的要求。 第一次这样用,希望有经验的前辈给点建议.
另外不知道有没有最大于最小占空比对应幅值稍微大点的电压PWM iC。
谢谢!