1.bq40z60 有没有 详细的 SMBC和SMBD的内部 Pin Equivalent Diagram ,之前看bq40z50的datasheet时,找到SMBC和SMBD的内部Pin Equivalent Diagram,bq40z50和bq40z60的Pin Equivalent Diagram 是不是一致的?
2.EV2300与 自制的bq40z60PCB 连接后,过一段时间就会 自己断开,这是去测试 SMBD的电压时,发现这个引脚的电压已经被拉低(SMBD已经击穿了,测试这个引脚的对地电阻很小,), 再次连接时,SMBC引脚的电压正常,SMBD的电压一直被拉到0V,能否提供以下SMBD最大承受的电流为多少?
3. 电路设计是按照 芯片推荐电路进行的,测试 二极管没有被击穿,排除电压击穿,但是也不可能是电流击穿,因为我们的串联电阻选值为100Ω和330Ω,调试时,接了一个3节锂电池 (3.7V*3),PACK+ 引入5V,(如果不引入这个5V的话,就会连接不上,)如果是由于这个原因使芯片的引脚击穿,为什么每次都是这一个引脚击穿?其他引脚却没事?

但是按照bq40z50 提供的Pin equivalent diagram(下图) 来看,为芯片提供电压只有 VBAT或者 Vcc,不可能两者同时作用,对于bq40z60。下面这个图还适用吗?
问:bq40z60有没有类似的资料,在不充电时PACK+是否需要连接,VCC+VBAT同时接入会不会导致芯片工作不正常?
1.bq40z60 有没有 详细的 SMBC和SMBD的内部 Pin Equivalent Diagram ,之前看bq40z50的datasheet时,找到SMBC和SMBD的内部Pin Equivalent Diagram,bq40z50和bq40z60的Pin Equivalent Diagram 是不是一致的?
2.EV2300与 自制的bq40z60PCB 连接后,过一段时间就会 自己断开,这是去测试 SMBD的电压时,发现这个引脚的电压已经被拉低(SMBD已经击穿了,测试这个引脚的对地电阻很小,), 再次连接时,SMBC引脚的电压正常,SMBD的电压一直被拉到0V,能否提供以下SMBD最大承受的电流为多少?
3. 电路设计是按照 芯片推荐电路进行的,测试 二极管没有被击穿,排除电压击穿,但是也不可能是电流击穿,因为我们的串联电阻选值为100Ω和330Ω,调试时,接了一个3节锂电池 (3.7V*3),PACK+ 引入5V,(如果不引入这个5V的话,就会连接不上,)如果是由于这个原因使芯片的引脚击穿,为什么每次都是这一个引脚击穿?其他引脚却没事?

但是按照bq40z50 提供的Pin equivalent diagram(下图) 来看,为芯片提供电压只有 VBAT或者 Vcc,不可能两者同时作用,对于bq40z60。下面这个图还适用吗?
问:bq40z60有没有类似的资料,在不充电时PACK+是否需要连接,VCC+VBAT同时接入会不会导致芯片工作不正常?
4.疑问:对于bq40z60的开发板的使用文档上讲,
Wake-up the device up from shutdown (WAKE-UP)
Press the WAKE-UP pushbutton switch to temporarily connect BAT+ to VAC. This applies voltage to
the ACP pin on the bq40z60 to power-up the regulators and start the initialization sequence.为什么要这么做?我们自己的PCB在启动时是不是也要这样做?