您好,我正在查找一款系统级电量计,目前看到BQ34Z100-G1能够满足要求,但在阅读一些资料后有些疑问:
我先简单介绍应用背景:准备自己看法一块电池管理板子,包括电量计算,电压、电流采集等。使用的主控芯片是TMS320F28335,通讯总线拟采用I2C总线,电池为锂离子电池,9~11.2V,22AH,输出电流10A。全程不与PC连接,无法通过PC下载数据。
我有以下疑问:
1、CHEM ID是否必须学习,通过BQ34Z100-G1手册中的命令选择TI已经提供的是否可以。
2、电池BAT+、BAT-接入电路后,准备将采样电阻设置在BAT-与我的电路板的PACK-之间,后面所有电路以PACK-为基准地,这样与手册给的参考图不一致,是否有问题?如果像参考图一样以BAT-为基准地,就会出现后面电路参考地混乱的问题。
3、如果输入电池的串并数已经明确,是否可以不使用VEN引脚,直接用电阻分压后输入BAT引脚?此时VEN如何处理,悬空可以吗?
4、参考电路图中VEN通过一个SW1连接到REG25,注释写的是LED Display,没有看懂这个SW1到底起什么作用?
5、软件编程方面,感觉芯片手册给的指令说明不全,比如手册21页举例时,有两个指令将芯片置于UNSEAL模式,使用了(wr 0x00 0x14 0x04)、(wr 0x00 0x72 0x36)