关于使用DSP实现PFC功能的一些问题:
1)不太明白,电压PI和电流PI控制器的输出到底是什么意义?
电压PI如前解释,“電壓迴路的輸出, 代表相對電流參考命令, 若負載穩定, 則為DC量”。
那电流PI的输出代表什么呢?就是因为不明白是什么意义,所以后面的解耦也不明白为什么要加上,还以为电流PI控制器的输出就是可供pwm使用的占空比值。
2)最终输出的pwm的占空比值也是有个最大上限的,这个最大上限要怎么来限制呢?是如何计算的?
3)关于DSP实现的软启动问题!
我看了AN1106文档和软件代码,系统上电后会有一个125ms的延时,关于这个延时,文档上介绍说是“使得输出电容能充电至母线电压值”,延时结束后然后才开始进入电压环和电流环的计算程序,其中软启动是在电压环路里面做的,是将第一次采样到的VDC电压逐次的加一个值(程序里面设定10),作为电压环路计算的电压参考值VDCREF,直到加到预先设定的参考值为止(例如400V,当然内部数据都已变换成为统一的Q15格式了)。
那么问题来了,在上电的125ms中,我假设mosfet开关管是打开的,也就是断路,那么输入的大电压和大电流都是会直接就经过输出电容,大电压也会加到mosfet开关管的两端,会对器件造成损害,这么说来,软启动是不是就没有用处了啊?
个人理解,希望高手前辈们给予指导!