Part Number: LM5085
Ti的工程师们,你们好,
我在使用LM5085设计了38V转3.3v的降压转换电路,从原理图中来说就是VCC_BAT通过LM5085转换到DC_3V3,DC_3V3通过一个 load Switch MT9700转换为VCC-3V3.现在的问题是,当我通过MCU下拉MT9700的EN引脚为低电平的时候,LM5085的输出电压就会变为3.6V,请问这是什么原因?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
验了一下,确实和MT9700有关,MT9700断开后,相当于 DC_3V3 后端空载。
感谢更新