This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问BQ24133的静态电流问题。

一开始,板子我记得没有接电池时,BAT输出口电压是0.8几伏。也就是处于NO SWITCHING 状态。当时没有注意静态电流是不是如手册说的5mA以内。

但现在,板子没有接电池时,BAT输出口电压是8.4伏。证明内部开关管在工作,也就是处于SWITCHING 状态。静态电流约18mA。

那么,请问芯片的工作状态如何控制。

上面的数据是不带电池。我现在正在测试,完成充电后的静态电流是多少。如果是2.5mA,那么应该可以接受。也会进一步,来这里讨论。

由于,充电板外部接12V的太阳能蓄电池,对静态电流也有一定的要求。请问能否推荐相对适配器静态电流更低的充电IC。

如能告知,不胜感激。谢谢!

  • TS的上下分压电阻是多少?分压之后的下拉电阻连接电池的NTC吗?

    建议分压电阻在没有电池的时候出于过温状态,连接电池之后恢复,这样没电池的时候就可以进入低静态电流。

  • 建议上分压电阻5.1k,下分压电阻30k.下分压电阻并联电池的NTC。

  • 谢谢~。与温度保护无关。

    我再详细描述一下。

    我在实验后获得情况:在接入电池后,插入适配器充电完成后。静态电流约3mA。是可以被接受的。

    在未接电池时,直接插入适配器是可以给后级供电的。但假设此时没有负载时,电流是15mA左右。不太合理。

    由于我的适配器是以(太阳能板+铅酸蓄电池)代替,正常情况下是没有什么大问题。那么假设我的电池被拔掉,是否需要一直接受约15mA的消耗?