Part Number: LM51770
HI TI:
目前使用LM51770实现12V-48V输出24V,最大电流7.5A,选用的电感为10uH,已经实现功能,但是效率不高,仅为88%,电感发热大,想问一下有什么排查方向
您好,
建议查看以下方向
电感 DCR 偏大;电感 Isat/Irms 裕量不够;开关频率偏高导致磁芯损耗大;
您好
感谢回复!
目前电感的DCR=3.4mΩ,电感饱和电流有26A,同时也尝试改过开关频率,对效率的提高不是很大,