BQ79758B-Q1: 关于BQ79758B中cell balancing开始之后,修改ADC mode对ADC读取的电压的影响

Part Number: BQ79758B-Q1

在【BQ79758B-Q1-Datasheet-slvsiw3.pdf】的[ 6.3.9.2.4.2 Register Stuck at Check]中,需要将ADC mode变为[ Do not run the ADCs.]的状态后,对关联寄存器进行reset处理。

在cell balacing 过程中,如果要进行 SM_FLIP_RESET诊断,其中 ADC mode会经历 continuous → off → continuous 这样变化在第二次设置完continuous后读取cell电压 ADC值

这些操作会对cell balance后的ADC读取的电压有影响吗,希望简述一下原因,谢谢