看了论坛中很多关于技术的讨论及提问,根据自己的经验,为了提高大家的讨论效率,建议大家可以在提问的时可以提供如下的信息:
1.输出电压范围,输出电压和电流大小
2.提供原理图,标示出功率器件的基本Spec:电感的大小及电流规格。 二极管, Mosfet的电流和电压Spec,输出输入电容值以及材质
3.最好能够提供一些重要的波形:Mosfet Vds或IC SW脚电压波形,电感电流波形和一些基本脚位的波形
提供上述信息,可以帮大家有效过滤一些基本信息,给予更深处的技术解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看了论坛中很多关于技术的讨论及提问,根据自己的经验,为了提高大家的讨论效率,建议大家可以在提问的时可以提供如下的信息:
1.输出电压范围,输出电压和电流大小
2.提供原理图,标示出功率器件的基本Spec:电感的大小及电流规格。 二极管, Mosfet的电流和电压Spec,输出输入电容值以及材质
3.最好能够提供一些重要的波形:Mosfet Vds或IC SW脚电压波形,电感电流波形和一些基本脚位的波形
提供上述信息,可以帮大家有效过滤一些基本信息,给予更深处的技术解答。
如果后续问题得到解决,希望不管是自己解决还是基于论坛的回复,能在帖子中继续回复一下,一是形成闭环的工作模式,二是也能够将此问题作为一个案例与大家一起分享,同时你也将学习到别人解决问题的方法
您好!非常高兴能得到您的技术支持和帮助
我现在在用UCC25600做一款电力操作电源,具体技术参数如下:
输入:380Vac±20% 输出:172-286Vdc /11A
有如下几个问题:
① 在电路焊接完毕之后,如何对LLC进行调试呢?以前做的都是小功率电源,直接上高压电。可是现在这么大的功率怕出现比较严重的问题。有人说首先采用开环调试,可如何进行开环调试呢?我个人的理解可不可以这样:首先断开反馈取样信号,然后使IC输出一个固定频率f的驱动信号,在输入段施加一个小的输入电压vin然后测出输出电压VO,根据Gdc=(1/2n)*M=Vo/Vin公式可以求出在频率Fs下的交流增益M,那么此时求出的M是不是和我们经常看到M-Fs/Fr图形一致呢?随着输入电压的增加,固定工作频率Fs,那么输出电压是不是也按(1/2N)*M的比例增加?
② 关于LLC的短路保护,按照TI官方推荐的方法似乎在现实产品中应用的不多,而基本上仍然以采用电流互感器保护方案居多。那么这两种方案哪一个更可靠呢 ?如何确保LLC不进入ZCS区域而可靠保护?有的文章说在短路时应该提高工作频率而使谐振网络阻抗增大来限制短路电流,请问这是不是经常说的“短路回缩”呢?可是这又和“负载加重,频率减小”的原则相矛盾,请问如何实现呢?
有谁使用过TPS65090A 的电源管理芯片。 遇到问题,急需专家解答!!!!!!
现象: LDO, 3.3V 5V DCDC3 工作正常。
DCDC1, DCDC2 开关暂空比不变化。 电压上不去。5V的只有3多,3.3的只有2.点多。
另外开关频率居然是4M多,感觉肯定不正常。!!!!!!!!!
工程师:
您好!
我想咨询一下TPS62736、 TPS62737当输入电压低于低于设置电压3.0V时,是不是会自动直通模式,在该工况下输出和输入是什么关系(工作电流30ma).