Part Number: BQ25756
您好!
我在使用过程中,芯片供电后一切正常PG信号输出。但是CE信号拉低后,就提示 I2C Watchdog timer expired。 读取状态寄存器REG0x21_Charger_Status_1 Register 提示WD_STAT 位置1.
我在寄存器配置时,我已经将 REG0x15_Timer_Control Register 寄存器的WATCHDOG bit5:4 设置关闭看门狗。
烦请帮忙分析一下可能引起这个现象的原因。
Part Number: BQ25756
您好!
我在使用过程中,芯片供电后一切正常PG信号输出。但是CE信号拉低后,就提示 I2C Watchdog timer expired。 读取状态寄存器REG0x21_Charger_Status_1 Register 提示WD_STAT 位置1.
我在寄存器配置时,我已经将 REG0x15_Timer_Control Register 寄存器的WATCHDOG bit5:4 设置关闭看门狗。
烦请帮忙分析一下可能引起这个现象的原因。
您好,
只有一个板子出现这个情况。我更换了BQ25756芯片,但是依然没有解决问题。
那么这个故障板可以正常I2C通讯吗?可以正确回读REG0x15_Timer_Control Register bit5:4 是00b吗?