Part Number: BQ25820
BQ25820输入直流32V,输出给17.2V的电池充电,软件设置VCHRG为17.1V,禁用ITERM,当ICHRG设置为(硬件过流设置为21A)1.2A时,输出带载能力很弱,输出使用恒阻负载带200mA以上负载时,会触发charger输出电池过压保护(REG0x27_Fault_Flag 寄存器报0x20错误),当增大ICHRG设置值时,可改善此问题,此问题不是所有芯片都有问题,只在部分芯片上面出现,请问是什么原因?
有可能是环路响应过慢,output voltage瞬时过冲超过了电池过压保护的阈值,会触发保护。
你增大了ICHRG的值,相当于提高了环路增益和电流余量。使调解过程更快,避免了瞬态过冲。
你检查下ICHG引脚的阻值及精度,看看输出电容的容值和ESR是否满足要求,是否靠近芯片布局。
检查下PCB走线等。
你看看我们评估版的布局走线,以及BOM,对比下你的设计。
你好,请问一下这是正常现象吗?同一批板子部分芯片有这个问题,且问题跟芯片有关。两块板子,一块正常板子,一块问题板子,互换charger芯片后,问题跟芯片走。ICHG引脚输出接1.8k 1% 0201电阻串联0.1uF/6.3V/0201/X7R电容,并联2k 1% 0201电阻。测试文档如附件,请帮忙分析,这种现象是否为正常现象,如果在不改变ICHRG寄存器值的情况下,有什么办法解决这个问题吗?
你好,请问一下这是正常现象吗?同一批板子部分芯片有这个问题,且问题跟芯片有关。两块板子,一块正常板子,一块问题板子,互换charger芯片后,问题跟芯片走。ICHG引脚输出接1.8k 1% 0201电阻串联0.1uF/6.3V/0201/X7R电容,并联2k 1% 0201电阻。测试文档如附件,请帮忙分析,这种现象是否为正常现象,如果在不改变ICHRG寄存器值的情况下,有什么办法解决这个问题吗?