This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ79718B-Q1: EV 48V BMS设计参考

Part Number: BQ79718B-Q1
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

您好 TI、

我正在设计 EV 电池包的 BMS。 请在下方查找规范和要求。 非常感谢推荐的 TI IC/EVM/应用手册和任何建议。

主要规格:

电池组:48V / 60V (16S–19S)、100 Ah / 150 Ah
化学物质:LFP 和 NMC
放电:100 A(续)/150 A(续)   150A/250 A 峰值;充电 40–60 A
平衡:每个电芯目标 250–400mA
温度:每个电芯 NTC;睡眠电流目标 10–1000µA
特性:SoC/SoH/SOP/SOE、OCP/OTP/UVP/OVP、预充电、直流电流检测
请告诉我、

选择具有开始使用所需固件/软件的 TI 参考设计/开发板。
建议的 TI 电芯监测器 IC 系列(以及适用于 16S-19S 的最佳架构)。
电流检测:分流器与霍尔传感器
器件/实践、以满足超低睡眠电流、同时保持安全监控。
适用于多节串联 BMS、预充电和大电流电池包的 TI 参考设计/EVM/应用手册。
SoC/SOH 算法库或应用手册(库仑计数+ OCV/Kalman 建议)。
针对高压电池包的隔离和 CAN 收发器建议。
此致、