This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24170 充电损坏MOS 问题



输入13.5V, 对3串电池充电,有路径管理。系统功率100W。

小批量试产100套产品,PCBA生产测试均无问题, 到客户处使用一段时间后, 问题开始出现。

现在约有10PCS 不良品,客户退回3PCS。拆开发现Q2处MOS有损坏,GS 直接导通,导致无法充电。电池对系统供电线路正常。

由于设备功率较大,Q2处使用3个N-MOS并联,3PCS 充电板此处MOS 都有坏一个。

注意,是坏了1个,其他两个都正常。我是拆下来单独测试MOS。

然后换掉损坏的那一个MOS, 其他两个MOS再贴回去。测试充电正常。

电路部分完全是按照TI 参考电路来做的。

烦请TI 技术指导一下。可能导致此问题的原因。

图片1: TI 参考设计图    

图片2:MOS 管参数