BQ24195设置如下:
1、VBUS输入电源在5V/2A以上(接适配器),未接电池;
2.、为了对应适配器,把D+、D-短接,REG00 35;
3、 REG05 8A
4、使能充电(CE PIN = LOW, REG01[5:4]=01)
此时读寄存器,
REG08 为 B4,REG09 为00,REG10为23
问题:为何BQ24195的15、16脚SYS,用电子负载测试,Isys输出电流最多只能到200mA,当加到300mA时,Vsys电压降到只有1V了?
手册上写的是,Isys最大可以达到4.5A
谢谢回复!比较着急