Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC3895, UC3875
那是否有合适的推荐可以替代UCC28951,满足开关频率到30kHz
您好
能否介意在保证下限的情况牺牲上限的最高频率或其他参数?
完全可以,我的使用上限是不超过100kHz的。我看到UCC3895和UC3875貌似是可以的,但型号过于老旧,担心有停产的问题,或者性能过低的问题
关于停产等问题您可以咨询客户支持中心 ,关于性能建议优先利用仿真和开发板进行优先测试再进行应用。
那可行的替代型号是什么呢?
没有针对性替代IC推荐。