小弟问题有点多……
1、请问TPS74201和TPS74301这两种LDO的主要区别是什么?我看了datasheet,感觉这两种芯片的性能基本一样。
2、LDO的静态电流主要影响什么?这两种芯片的静态电流都是3mA,是不是有点大?
3、我想用这两种芯片产生1.3V的电压给TMS320C6748的内核供电,可不可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
1.两者功能可以一样,但是有差异,前者强调可控软启动,后者强调可控时序。
2.静态电流影响的是无载功耗,也就是芯片启动但是后面负载不启动时的消耗。在datasheet中好像没有提到静态电流,你的3mA是在哪里看到的,确实有些大。
3. 可以的,见TPS74301 datasheet 第14页。
Hi
Iq(typ)是指静态电流。 但是这里的数据不准确,我们通常是以datasheet为准,而在datasheet里是没有的。
(不好意思,不知道是不是我不小心点错了,将你的帖子删除了, 麻烦重新传上来一下)
Hi
带不带载这个电流都是要消耗的,一般选择尽量小的静态电流。