Ti工程师你们好,
我公司预计开发一款手持式加密卡产品,对电源电池充电管理比较关心,目前正在选型,我公司产品框图如下:
对该框图简要说明如下:
1,该产品为加密卡产品,通过将USB口插在安卓手机上,或者通过蓝牙与安卓手机进行无线对接两种方式实现手机数据的加密。
2,加密芯片工作电压为5V,要求在USB插入手机使用时,加密芯片直接使用USB vbus的5V电压工作(此时不使用锂电池供电)
3,拔掉USB时,要求能自动切换到锂电池给加密芯片供电,且3.7V的锂电池能通过BQ24295自动升压到5V供给加密芯片使用。
4,该蓝牙芯片集成ARM核,可以作为MCU使用。
我的疑问如下:
1,我们初步选定贵司的bq24295芯片作为我们的电池充电以及管理芯片,此芯片能实现在插上USB时,加密芯片通过USB vbus供电,同时给Lion电池充电的功能吗?
2,拔掉USB时,是否可以实现自动切换到锂电池供电(锂电池通过BQ24295升压到5V后供给加密芯片)?注意我需要的是自动切换,即不需要在拔掉usb后我还要向bq29245写寄存器才能实现升压,请确认。
3,注意到BQ24295上有一对D+/D-,不确定这个的作用是什么?因为我的加密芯片上本身也有一个USB口,加密时数据是从加密芯片的USB读进来,加密完后再从USB读回到手机的,所以BQ24295上的D+/D-我是要怎么接?我能直接接到加密芯片的USB的D+/D-上吗?但如果这样接,会影响到加密芯片USB的加解密数据吗?请确认BQ24295 D+/D-的接法和具体用途。
4,由于该产品对功耗极为关心,所以在不使用时(比如10s后)会自动进入休眠状态,此时蓝牙进入休眠模式,加密芯片直接断电。我想请教的是,我能否通过控制BQ24295来直接关断输出给加密芯片的电源?比如是否可以通过蓝牙芯片(MCU)通过I2C向bq24295写入寄存器值来直接关掉供给加密芯片的5V电源?因为该加密芯片没有休眠功能,所以只能直接关掉电源。
5,同以上第4点,如果可以,在关断后,可以在通过写入寄存器值打开供电?
6,经过以上描述,也请帮忙确认bq24295是否适合该项目的使用?如果适合,请帮助提供该芯片的参考设计,如不适合,请帮忙推荐一款,谢谢。
请帮忙解答我的疑问,提前感谢!