This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

加密卡项目选型咨询(初步预定使用bq24295)

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25100H, TPS61252, BQ24040, BQ24040EVM, TPS61252EVM-667

Ti工程师你们好,

    我公司预计开发一款手持式加密卡产品,对电源电池充电管理比较关心,目前正在选型,我公司产品框图如下:

对该框图简要说明如下:

1,该产品为加密卡产品,通过将USB口插在安卓手机上,或者通过蓝牙与安卓手机进行无线对接两种方式实现手机数据的加密。

2,加密芯片工作电压为5V,要求在USB插入手机使用时,加密芯片直接使用USB vbus的5V电压工作(此时不使用锂电池供电)

3,拔掉USB时,要求能自动切换到锂电池给加密芯片供电,且3.7V的锂电池能通过BQ24295自动升压到5V供给加密芯片使用。

4,该蓝牙芯片集成ARM核,可以作为MCU使用。

我的疑问如下:

1,我们初步选定贵司的bq24295芯片作为我们的电池充电以及管理芯片,此芯片能实现在插上USB时,加密芯片通过USB vbus供电,同时给Lion电池充电的功能吗?

2,拔掉USB时,是否可以实现自动切换到锂电池供电(锂电池通过BQ24295升压到5V后供给加密芯片)?注意我需要的是自动切换,即不需要在拔掉usb后我还要向bq29245写寄存器才能实现升压,请确认。

3,注意到BQ24295上有一对D+/D-,不确定这个的作用是什么?因为我的加密芯片上本身也有一个USB口,加密时数据是从加密芯片的USB读进来,加密完后再从USB读回到手机的,所以BQ24295上的D+/D-我是要怎么接?我能直接接到加密芯片的USB的D+/D-上吗?但如果这样接,会影响到加密芯片USB的加解密数据吗?请确认BQ24295 D+/D-的接法和具体用途。

4,由于该产品对功耗极为关心,所以在不使用时(比如10s后)会自动进入休眠状态,此时蓝牙进入休眠模式,加密芯片直接断电。我想请教的是,我能否通过控制BQ24295来直接关断输出给加密芯片的电源?比如是否可以通过蓝牙芯片(MCU)通过I2C向bq24295写入寄存器值来直接关掉供给加密芯片的5V电源?因为该加密芯片没有休眠功能,所以只能直接关掉电源。

5,同以上第4点,如果可以,在关断后,可以在通过写入寄存器值打开供电?

6,经过以上描述,也请帮忙确认bq24295是否适合该项目的使用?如果适合,请帮助提供该芯片的参考设计,如不适合,请帮忙推荐一款,谢谢。

请帮忙解答我的疑问,提前感谢!

  • BQ24295,1、4、5都能实现,2不能实现拔掉USB自动切换到5V供电,BQ24295需要通过I2C写寄存器来输出5V。D+/D-不用的话,可以不接。

    要实现功能2,可能还是需要增加个升压芯片。

    你们用的电池容量多大?充电的电流要多少?5V给加密芯片供电的电流最大是多大?

  • 谢谢您的解答,我们刚接触充电管理这一块,不了解之处望您多多指导。

    我们的初步预计使用的电池容量为90mAH,因为我们的这个产品尺寸很小,放不下太大的电池,加之蓝牙芯片功耗极低,所以综合考虑,90mAH电池是比较合适的选择。

    充电电流要100mA应该够了,充电电流是可以通过您的bq24295来控制的吗?

    5V加密芯片的供电电流较大,峰值可达100mA,不过我们会通过软件去合理控制加密芯片的工作逻辑,最大化的节省电能。

    现在我想问一下,我们这种产品是否适合使用bq24295?是否有更合适的芯片推荐?

    另外加密芯片的峰值工作电流最大就100ma,在这种情况下bq24295还能否升压到5V给加密芯片使用?

  • 充电电流这么小,BQ24295太浪费了。你可以考虑充电用BQ24040,产生5V可以考虑用TPS61252。这样可以通过硬件的方式来控制充电和给加密芯片供电。如果你们对充电电流的精度要求很高,那么充电IC还可以考虑用BQ25100H,只是这个芯片是WCSP封装的,对生产工艺要求会比较高。

  • 谢谢!能提供一些关于bq24040配合tps61252使用的参考设计图吗?我们先研究一下,谢谢!

  • 没有现成的两个一起的参考设计,不过每颗器件都有自己的参考设计,如下面的链接,大概的供电路径如下:

    USB-->BQ24040-->Battery;

    Battery-->TPS61252-->加密IC/System;

    另外,你板上如果还有其他需要低功耗的电源,比如给MCU供电,我理解需要个3.0V-3.3V,也可以考虑用TI的LDO。

    BQ24040 参考板的链接:

    http://www.ti.com/tool/BQ24040EVM?keyMatch=bq24040&tisearch=Search-EN-Everything

    BQ24040规格书的链接:

    http://www.ti.com/product/BQ24040?keyMatch=bq24040&tisearch=Search-EN-Everything

    TPS61252参考板的链接:

    http://www.ti.com/tool/TPS61252EVM-667?keyMatch=tps61252&tisearch=Search-EN-Everything

    TPS61252规格书的链接:

    http://www.ti.com/product/TPS61252?keyMatch=tps61252&tisearch=Search-EN-Everything