LM5106: LM5106输入连续窄脉冲会怎么样

Part Number: LM5106

给LM5106输入占空比极低的PWM信号,脉冲宽度可能小于50nS。

  1. LM5106能否正常工作?
  2. LM5106输出脉冲宽度是否还近似50nS(我猜可能会远小于50nS)?
  3. 如果后续脉冲宽度增大了,LM5106的输出是否能立刻体现出脉冲宽度增大?
  • 感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • 对于你提到的输入脉冲小于50ns,LM5106芯片大概率会无法正常响应。
    输出脉冲会严重失真。
    Fast Turnoff Propagation Delays (32 ns Typical)
    Drives 1000 pF With 15-ns Rise and 10-ns Fall
    关断延迟32ns,加上上升和下降时间, 芯片内部处理时间已经接近和超过50ns了。
    所以输出无法有效跟随。

  • 脉冲宽度小于死区时间,输出脉冲宽度会被压缩甚至归零,这个我都可以接受。

    我真正的问题是,因为脉冲宽度小于死区时间,被驱动的上管和下管绝大部分时间都处于关断状态,自举电容必然充电不足。那如果我逐渐增加脉冲宽度,LM5106的输出脉冲宽度是否也会增加。

  • 逐渐增加脉冲宽度,符合输入要求, 输出会恢复正常状态。