Part Number: LM5143
TI工程师:
您好!我在设计一款4相交错并联100A恒流电源,输出电流可调,输出最高电压为一个固定值。
我准备外置运放或者误差放大器做电压、电流信号反馈,最终信号连接至FB引脚。但是LM5143要求在上电期间保证FB引脚对地阻抗大于5K才能使用可调电压输出模式。
我的问题是对于FB引脚我该如何处理?另外,LM5143在上电期间是如何检测FB引脚对地阻抗的?我有没有可能在上电期间先欺骗FB引脚,使其认为对地阻抗大于5K,然后再连接至我的信号调理电路?
Part Number: LM5143
TI工程师:
您好!我在设计一款4相交错并联100A恒流电源,输出电流可调,输出最高电压为一个固定值。
我准备外置运放或者误差放大器做电压、电流信号反馈,最终信号连接至FB引脚。但是LM5143要求在上电期间保证FB引脚对地阻抗大于5K才能使用可调电压输出模式。
我的问题是对于FB引脚我该如何处理?另外,LM5143在上电期间是如何检测FB引脚对地阻抗的?我有没有可能在上电期间先欺骗FB引脚,使其认为对地阻抗大于5K,然后再连接至我的信号调理电路?
好吧,下面的问题能解答一下吗?
我现在是使用外部5V电源给你LM5143的VCCX供电,并且LM5143的VIN使用12V电源供电(同时给外部5V电源的LDO供电),手册上说VCCX电压大于4.3V后VCCX会自动连接至VCC。我想知道的是芯片上电启动后,需要多长时间来确认FB引脚的连接状态及对地阻抗?这个检测过程与芯片的VDDA电源有关系吗?
我做了一个FB引脚切换电路,我需要确定我的延时时间是否够用,因为这个控制电路受温度影响较大,而我的板子正常工作时发热量也较大,所以我想校验一下在最坏的情况下,延时是否够用。
并且在上电期间LM5143的EN引脚是低电平(禁用状态),不知道EN引脚状态会不会影响上电检测序列?