This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC33411-Q1: 请确认 UCC33411-Q1 未提供 UL 1577/CSA 认可的原因及后续计划

Part Number: UCC33411-Q1
Other Parts Discussed in Thread: UCC33410-Q1,

TI 工程师您好,

我注意到:

  • UCC33410-Q1 数据手册中明确列出了:
    UL 1577 / CSA Component Recognition Program;
  • UCC33411-Q1 作为加强绝缘型号,数据手册标称:
    5 kVrms isolation、10.4 kVpk surge capability、Reinforced isolation barrier;
  • 但 UCC33411-Q1 数据手册中未见 UL 1577 / CSA Component Recognition 的说明。

为了支持后续的选型工作,请解答以下疑问:

  1. UCC33411-Q1 是否已经进行过 UL 1577 或 CSA Component Recognition 评估?若有,请提供对应的 UL File Number、认可状态或可引用的正式资料。
  2. 若 UCC33411-Q1 当前未取得 UL 1577/CSA 元器件认可,是否属于 TI 针对该型号的认证规划选择,即目前及后续均无 UL 1577 认证计划?
  3. 相较于已在数据手册中列出 UL 1577/CSA Component Recognition 的 UCC33410-Q1,UCC33411-Q1 虽具有更高的 5 kVrms 加强绝缘规格,但未提供相应 UL 认可,二者差异的主要原因是什么?
  4. 对于客户整机需要满足 UL 相关要求的应用,TI 是否有可供引用的替代合规资料、测试报告或推荐的系统认证路径?

感谢协助,烦请给予确认。