This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ79758B-Q1: 关于datasheet中DCOMP诊断说明的一些问题

Part Number: BQ79758B-Q1

您好,关于手册《BQ79758B-Q1-Datasheet-slvsiw3.pdf》的【 6.3.9.2.2 Digital Path Single Point Failure Diagnostic 】的处理手法说明,在STEP5(AD FREEZE启动)和STEP7(AD FREEZE停止)的中间,需要一段等待时间。

1.这段等待时间说明上是STEP3(DCOMP使能)到STEP7(AD FREEZE停止)的延迟,那是不是在STEP3(DCOMP使能)到STEP5(AD FREEZE启动)的时间内等待也可以。

2.此外,如果整个诊断的过程中,soft需要通过启动AD FREEZE来读取一些数据,读取完了后再解除AD FREEZE,这个操作是否会对诊断造成影响。

如果方便的话,希望说明一下诊断需要FREEZE的原因,谢谢

  • 您好

    1.这段等待时间说明上是STEP3(DCOMP使能)到STEP7(AD FREEZE停止)的延迟,那是不是在STEP3(DCOMP使能)到STEP5(AD FREEZE启动)的时间内等待也可以。

    您是想缩短延迟时间吗?如果是的话最好不要,这个是在做一部分空间防止冲突而存在的。

    2.此外,如果整个诊断的过程中,soft需要通过启动AD FREEZE来读取一些数据,读取完了后再解除AD FREEZE,这个操作是否会对诊断造成影响。

    关于这个我没有理解您的担忧,您的担忧是因为冻结而影响数据采集还是?

  • 您好,关于刚才的疑问

    1.并不是为了缩短时间,在手册的说明中,这段等待时间是写在STEP5到STEP7的中间的,如果我保证STEP3到STEP7的等待时间不变,把这段等待时间前移到STEP3到STEP5中间,即启动ADFREEZE之前,这样的做法是否可行

    2.我的担忧是,因为其他的处理导致的AD FREEZE操作是否会对DCOMP的诊断产生干扰

  • 您好

    1.并不是为了缩短时间,在手册的说明中,这段等待时间是写在STEP5到STEP7的中间的,如果我保证STEP3到STEP7的等待时间不变,把这段等待时间前移到STEP3到STEP5中间,即启动ADFREEZE之前,这样的做法是否可行

    理解您的想法,但是不建议如此做。

    2.我的担忧是,因为其他的处理导致的AD FREEZE操作是否会对DCOMP的诊断产生干扰

    根据这个说明理论上不会。