项目应用场景: TPS65320 包含一个DCDC(3A),LDO的开关电源芯片: 用在我一个GPRS项目上 TPS65320 DCDC输入24V降压4V(2A)供给GPRS,LDO 3.3V(250MA)供给单片机系统:现在问题是,TPS65320DCDC降压4V只能带动50MA 负载电流
已经尝试过:降低频率至500K,电感量增大,区别不大,因PCB面积受限制,所以没完全按照参考手册布局布线,希望大神指点,2A 和 50MA 差太多了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
项目应用场景: TPS65320 包含一个DCDC(3A),LDO的开关电源芯片: 用在我一个GPRS项目上 TPS65320 DCDC输入24V降压4V(2A)供给GPRS,LDO 3.3V(250MA)供给单片机系统:现在问题是,TPS65320DCDC降压4V只能带动50MA 负载电流
已经尝试过:降低频率至500K,电感量增大,区别不大,因PCB面积受限制,所以没完全按照参考手册布局布线,希望大神指点,2A 和 50MA 差太多了
Hi
layout一定要参考datasheet,特别是功率路径,这个影响带载能力的。同时PowerPad与GND的焊接扩展还牵涉到芯片散热。
如果带载能力只是50mA,首先您需要确认你的功率电感饱和电流是否满足,按照2A的最大输出电流,建议饱和电流需要达到2.6A以上。其次确认一下你的肖特基二极管是否焊接良好,没有这个管子,也没法带载的。
Hi
我想你要重新layout板子了。
之前遇到很多次layout不好导致带载能力下降的例子,但是你这一次是最厉害的。