This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC256403: UCC256403 1.44kW PFC+LLC样机设计Review及杭州地区技术支持咨询

Part Number: UCC256403
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, , UCC24624

您好,我是杭州电子科技大学集成电路工程专业硕士研究生,目前正在开发一套基于 TI 控制方案的 1.44 kW PFC+LLC AC/DC 电源实验样机。

系统设计规格为 176–264 Vac 输入、48 V/30 A 输出。前级采用 UCC28180 Boost PFC,后级采用 UCC256403 半桥 LLC + UCC24624 同步整流,PFC 母线设计约 390 VDC。PFC 与 LLC 目前采用两块独立 PCB,便于分阶段设计和调试。

目前 PFC 样机已完成硬件调试,并在 230 Vac 输入条件下完成约 1.5 kW 输入功率等级的带载测试;LLC 已完成基于 TI 设计工具的谐振腔参数设计、原理图/PCB设计及磁件设计,目前正在进行样机搭建和初步调试。现阶段控制器供电采用外部直流电源,后续计划完成辅助电源并进行 PFC+LLC 系统整合。

由于学校实验室在 1.5 kW 级高压 AC/DC 电源的完整测试与联调条件方面存在一定限制,希望获得 TI 工程师对以下内容的技术指导:
1. UCC256403 LLC 设计及关键参数 Review;
2. LLC 首次上电、功率逐级提升及关键波形的测试方法;
3. ZVS、谐振电流、MOSFET VDS/驱动、同步整流及保护参数等关键项目的判断方法;
4. 后续 UCC28180 PFC + UCC256403 LLC 两级系统联调及整机性能验证建议。

我目前在杭州。由于该项目计划进一步完成完整样机和系统性能验证,也想咨询是否有机会对接杭州或华东地区负责 Power Management 的 FAE 进行设计 Review 和技术交流;如果 TI 对高校学生样机有合适的线下技术交流或测试支持方式,也希望能够进一步了解。

我可以根据需要提供系统规格、完整原理图、PCB、TI 设计工具计算结果、LLC 谐振参数、磁件参数、样机照片以及现有测试波形和测试数据。

感谢 TI 工程师的支持!