Part Number: LM5148
1.PG引脚是否可以上拉到1.8V,上拉电阻建议设置为多少?
2.inverting设计输出负压的情况下,如何应用PG功能。理论上当输出异常时,PG会被拉低到IC内部的GND,但此时内部GND本身便是异常输出状态,那么如何保证PG输出的准确性?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
PG引脚是Open collector,上拉到多少伏由输出端器件要求决定。
看了一些inverting设计输出负压的回路,不用的话一般会float。