Part Number: TPS4811-Q1
您好
我的系统是48V汽车系统,系统的逻辑是将48V超级电容器模组通过TPS48111为电机控制器放电,先打开预充N-MOS为电机控制器的前端电容充电,再打开主控N-MOS放电。持续放电电流约30A,峰值放电电流100A以上。但是这样放电多次后TPS48111会出现失效,并且下电重启不会恢复。请问造成这样现象的原因有哪些?还是说TPS48111并不适合这样的应用。
Part Number: TPS4811-Q1
您好
我的系统是48V汽车系统,系统的逻辑是将48V超级电容器模组通过TPS48111为电机控制器放电,先打开预充N-MOS为电机控制器的前端电容充电,再打开主控N-MOS放电。持续放电电流约30A,峰值放电电流100A以上。但是这样放电多次后TPS48111会出现失效,并且下电重启不会恢复。请问造成这样现象的原因有哪些?还是说TPS48111并不适合这样的应用。
你好,
TPS4811具体出现了什么故障?你确认过FET芯片仍然工作正常吗?VDS电压正常吗?
TPS4811 没有反向电流保护。如果 TPS4811 工作正常但输出不亮,则很可能是 FET 损坏了。
如果 TPS4811 无法正常工作,则可能是您超过了绝对最大/最小额定值。
谢谢,,
莎拉