Part Number: LM5148
关于LM5148的IBB设计中,目前想要设计一个输出-4V的电路。
当电路正常工作时,IC的GND即为输出电压-4V,现在想要关闭IC,EN引脚逻辑是,EN相对IC的GND的压差>1V即使能OK,那么现在需要EN引脚给一个负三到负四福特的电位,IC才能正常关闭,但是市面目前能用到的IO口最低只能给0V。
IBB的使能电路应该如何设计呢?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
关于IBB使能设计请参考下面链接
TPSM63606: EN/SYNC for IBB topology - Power management forum - Power management - TI E2E support forums
IO口可以驱动mos使能