This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

负载调整率&电压调整率



最近做了一款半桥LLC的开关电源,大致测试并算了一下负载调整率大约是5%。
电压调整率还没测,好奇心就已经来了,是什么决定了输出电压的电压调整率和负载调整率呢?
明明都有反馈环反馈稳定输出了,然而输出电压还是会随着负载和输入电压稍有改变。
大家都知道,环路的响应速度,决定了输出电压的自动调整速度。
那么是什么决定了负载调整率 和 电压调整率 呢?

望大家多多指教。
或者是否有比较好的资料专门讲这方面的?还望提供,在此先谢了。

Best Regards
Jankel

  • 对于稳定电路来说:

    1,负载调整率,负载加重,输出电流加大,输出电压降低,检测电路检测到这一现象,反馈到控制电路,控制电路让输出电压和电流增加,使输出电压或电流回到设定值。(对于稳定电路来说,输出 电压或电流应比理想值低一点,不然电路就会出现不稳定现象,做过预补偿的除外)。

    2,同理,电压调整率,负载不变的情况,输入电压增加,输出电压或电流也会跟着增加,检测电路检测到这一现象,反馈到控制电路,控制电路让输出电压和电流减小,使输出电压或电流回到设定值。(对于稳定电路来说,输出 电压或电流应比理想值高一点,不然电路就会出现不稳定现象,做过预补偿的除外)。

  • 嗯,我想问的就是,这个低一点,高一点,这个一点,是1%,还是2%,还是5%等等,这个偏差程度是由谁决定的呢?

    这方面我想肯定有人做过理论上的研究。

    如果有哪位朋友看过,还劳烦提供一份,感谢。

  • 我现在得到的关于负载调整率的一种说法是:

    负载调整率由环路增益决定,如果环路的开环增益无穷大,则闭环时的负载调整率无穷小,这是理想状态,实际不可能的。

    但是并没有得到这方面的具体的理论分析。

  • 这个调整率分动态调整率和静态调整率,这个静态调整率可以做到很小,比如0.1%或0.01%,这个主要跟反馈网络直流增益有关,增益越大,这个静态调整率可以做的很小,动态调整率跟反馈网络直流增益和交流增益都有关,这个要做的比较小,难度就会成几何级数增加。当然这些参数跟稳定性有冲突,增益太大,稳定性变得很差。所以做电源就是一个折冲,没有固定的公式可用。

  • 多谢啊,这下明白要去研究哪方面了,就是反馈的直流增益带来的影响。

    您有这方面的资料或者paper么?

  • 环路增益决定了调整率。因为理想的反馈是由误差放大器为无穷大增益计算的,实际的环路增益可能就几十dB。你可以参考一下运算放大器的误差分析来分析负载调整率,电源只是用一个功率放大器将基准电压放大了而已。

  • 运算放大器我看的是TI的Op Amps for Everyone, 3rd Edition, Bruce Carter and Ron Mancini, Editors in Chief,我找找看,或者说您手头有专门的Paper讲这个不?

    还有就是,运放的误差分析,指的是哪个误差呢?会对环路造成影响,请教

  • 你可以看下 Fundamentals of Power Electronics。 将电源理解为放大基准电压的功率放大器,如果这个功率放大器的环路增益不够大,那么他的输出阻抗就不够低。外加负载电流时会在这个内阻上产生压降,导致误差。如果环路增益够大,那么输出闭环阻抗就很低,那么负载调整率就好。线性调整率也是类似的。

  • 刚刚翻了下这本书的Chapter9,Controller Design,让我想起了自动控制理论中的,二阶系统对于信号的静态偏差(增益越大,静态偏差越小),我想应该和这个原理是相通的,知道从哪里着手了。

    十分感谢。

  • 没有喔。网上应该可以搜到。

    Q:370120661

    Thks!