This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于lm5119的扩展电压问题

Other Parts Discussed in Thread: LM5119, UCC28950

我需要设计一款非隔离电源参数如下:

输入电压:DC 66V-140V 

输出电压:75V  输入低于75V 直通

输出电流:20A

目前没有任何buck拓扑芯片支持这个电压范围

所以我考录用LM5119来扩展电压

使用泵电路或者隔离器+独立工作电源来扩大电压的使用范围

使用单独工作电源给芯片供电

想知道这个方案可否行得通。或者能否给出更好的解决方案。

  • Hi TOMS,

        目前还没有试过你上面提到的方案,针对你目前的需求可以考虑采用Push Pull 拓扑结构来实现,比如UCC28950.

  • TOMS LIN:

           您好,我也想对LM5119这款芯片进行扩压,方便提供个联系方式么,我想跟你交流一下,谢谢

  •  

    方便给个ucc28950的Push Pull 拓扑结构原理图吗? 我已经使用28950一段时间了。但就Push Pull 拓扑结构来说,我还是需要一些技术材料的,麻烦你了。还有就是全桥移相来拓扑 cs 端口只能采集一路的脉冲信号的是吗?这样只有一路来限流了?

  •           

             我的构想是做一个2kw左右的拓扑,用工作电源供电,上端的驱动需要接地,然后所有的信号统一用光耦隔离器或者数字隔离器隔离过去。

             缺陷是需要多路工作电源来处理,并且要考录每组工作电源之间的耦合电容。

            ti说ucc28950可以来干这件事情。我比较好奇这种拓扑方式。但如果就一路做2kw的斩波器来说,管子的压力很大,损耗也大。不如双路或者三路。这样的话管子的电流应力小些,效率可以做的高一些。

    我的qq:422589258