我需要一组为+ 15V转-15V(600mA)的電源应用
TPS54202这IC适合改成inverting buck-boost使用吗?
有什么需要注意的地方?
或是还有其他推荐的IC吗?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
15V到-15V,压差是30V,所以你必须找输入电压范围超过30V的降压芯片。同时输出电流需要600mA, 建议你选择输出1.5A以上的芯片。
Hi
如果不需要同步TPS54160系列的芯片很适合,参考TI的设计文档: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva317b/slva317b.pdf, 类似的TPS54140系列也可。
同步芯片LM20242这样的芯片都可以:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm20242.pdf
那计算跟电路方面呢?
我可以用30v转15v(0.6A)的方式下去计算?
并将输出测的电感跟二极体对调?
謝謝~
Hi
上面提供的文档里面就是详细的设计描述,你可以参考:: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva317b/slva317b.pdf
Hi
没有问题。
将芯片本来的输出接到GND,而芯片的GND将变成负电压且作为输出。
Hi
△是芯片的GND,也是负电压输出。
电感输出连接的GND才是电源系统的GND.
Hi
按照上面的电路,或许你可以理解为
输入是15V-(-15)=30V
输出是0- (-15)= 15V
所以从电压来看是30V转15的降压, 但是实际上架构已经发生变化,变成了buck-boost ibverting,算法也就变了。
请问
Cin、Co是不是可以使用无极性的电容?
Cin是否可省略不加?
Hi
可以用无极性电容。
输入电容CIn是必须的。