Part Number: TPS54821
大家好,
最近一批产品用的tps54821输出1V电源不稳定的问题,有的产品是用一段时间出现问题,有的是老化后出现问题,现象是1V有波动,可以看到PG引脚输出信号会随机出现低电平信号,因为这个PG信号接到下一级电源的en使能信号,会导致下一级电源一直在启停的状态,导致整个系统的电源都不稳定的状态,初步分析把所有负载断开,没有带负载的情况下,现象依然还在没有消失,用热风枪在电源芯片及周围加热到50-60℃左右,故障现象就消失了,把PCB板冷却后,再开机,现象有复现了,后面是把电源芯片和周围器件拆下来,重新焊接回去后,故障就再也没有复现,出现故障的PCB检测没有发现有明显的焊接问题, 请大家帮忙分析下,是什么原因导致出现的问题。
谢谢k2x_mcc_pg1.pdfk2x_mcc_pg1.pdf k2x_mcc_pg2.pdfk2x_mcc_pg3.pdfk2x_mcc_pg2.pdf k2x_mcc_pg3.pdf