TPS4810-Q1: TPS4810的VS引脚高压防护

Part Number: TPS4810-Q1

TI专家您好

我们使用TPS4810设计电池负载开关,我们的电池在开路电压有85~95V,为了保证TPS4810的能在该电压下正常工作,不被高压损坏栅极驱动器;目前采取的方案是电池电压输入后,串接电阻R,然后在负载端并联稳压管到地。

1,目前串接电阻R=4.7kΩ 

2,并联的稳压管为MMSZ5268BT1G ,VZ=82V,IZ=1.5~4mA

请问这个稳压后的电压输入到TPS4810后,是否会影响控制器内部的一些逻辑判断,进一步导致控制器误动作,比如开关无法打开,UVLO提前打开等安全措施的提前动作。

  • 感谢您对TI产品的关注! 关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • 你好,

    Vs 和 VBATT 的电位应相同。电荷泵由 Vs 供电,BST 电压相对于 SRC 进行监测。如果 VS 过低,CBS 将没有足够的电压来提升栅极电压至相对于 SRC 的水平。

    其他功能预计不会“出现故障”,但请确保您考虑的是推荐的操作条件,而不仅仅是绝对最大值,因为设备预计不会在绝对最大值条件下长时间“正常”运行。

    谢谢,

    莎拉