UCC28740: UCC28740无法正常工作

Part Number: UCC28740

您好!

我们需要以下设计:

输入48V-85V直流输入

输出12V 2.1A,并在副边添加12v降压5v的电路。

以下是我的原理图

https://link.apadog.com/toUrl/2026/09/14/1592.pdf

但是我实际测试发现,在48v输入下,12v指示灯常灭,85v输入下,12vled灯闪烁,但是不论怎么调整输出都是达不到12v的要求的。请您帮我查看一下是什么原因呢,如果需要,我可以提供波形图来上传。感谢您,这个问题困扰我很久了,