This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2678-5.0仿真的问题

关于LM2678-5.0在16-24V之间模拟,输出电流为3A时,IC-die

为何16V的功率>24V时候的功率,为何24V输入的时候芯片的温度还要高于16V时候的温度?

希望可以详细的解释一下 谢谢 

附件2.zip
  • 提高输入电压虽然导通损耗会减小,但是开关损耗会增加。 当增加量大于减小量时,IC总体损耗就会增加。

    另外提高输入电压也会使芯片内部的LDO regular损耗增加。

  • 变换器的损耗,或者说效率,与输入电压之间的关系并非是一个简单的函数。

    就如之前一位的解释,由于采用了bootstrap驱动,因此开关驱动的损耗随输入电压增加而增加。而同时由于驱动电压的升高,内部开关的RDSon会降低,因此导通损耗输入电压增加而减小。两者平衡时会有效率最高点。

    在数据手册中也可以找到相应图表(输出电流5A)。对于5V输出的曲线,可见16V输入和30V输入的效率是相近的。