This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ2057CSN 不接电池 没有输出吗? 电路如图。
不接电池 VBUS 接入5V ,BAT 只有2.2V 。为什么没有5V输出呢?
亲;因电池最高充电电压为4.2V;输出到此电压后就会关闭至电池电压下限。所以;不能输出5V。
那有没有不接电池,还有电压输出的 充电管理芯片 4.2V 锂电池的。麻烦推荐下。。。谢谢你。。。
估计内部算法会检测VBAT是有有电池,有电池了才输出4.2,否则就不会输出,貌似TI所有的充电芯片都会这么干,开始你不接电池,直接测量BAT,是没有任何电压的,触碰一下电池,再测量,此时肯定会有输出,如果你电池接反了,很不幸,0.1s时间,芯片直接挂掉,测试要当心!!!!!!!!!
已经坏了 一片 ,还有个问题 充电完成后 断开输入的5V 电压,怎么STATE脚 的充电完成的绿色指示灯 还亮。
一般TI充电芯片,STAT脚不充电时是高阻状态,充电以后被内部拉低,所以你外部弄个LED,充电时肯定能亮,建议外部弄个上拉电阻,让不充电时,STAT引脚电平保持和LED正极一致,不充电以后,就会自动灭掉
当然,一般充电芯片都带有LDO输出,就是留给你做LED指示用的,有5V输入的时候,LDO有输出,一般有50mA驱动能力,没有5V输入了,LDO就自动关掉了