This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有没有一种可通过MCU配置(或外部提供可变基准电压来控制)的电源输出电压可变的DCDC降压控制器或电路

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS5430

大体是mcu控制dac给控制器一个基准电压,控制器的输出电压则根据这个基准电压变化,有没有这样的开关控制器

  • Hi

       MCU本身可以做成数字电源做可调输出,因为它可以设计成动态补偿。

       当然由MCU提供一个信号(DAC输出)给到DC/DC的反馈来控制,也是可以做到可调输出的,但是要注意这类DC/DC的芯片不需要再输出电压变化时额外调整补偿电路,例如用内部补偿的芯片TPS5430系列,DCS控制的芯片TPS62130系列,还有一些易电源芯片等等,应该是非常多的。

       请问您具体的条件是什么?例如输入电压范围,要求输出电压范围以及满载电流。

  • 你的输入输出电压电流是什么规格的,如果不用开关控制器,有跟随LDO倒是很容易实现。