Part Number: LM5171-CALCOther Parts Discussed in Thread: LM5171
方案需求为2.5V<->48V 1000W双向DCDC电源,由于输入输出电压压差较大,占空比极大,不知道采用LM5171在boost时动态响应如何?采用四相交错并联方式改善效果怎么样?
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
Yi Liu 说:不知道采用LM5171在boost时动态响应如何?采用四相交错并联方式改善效果怎么样?
官方没有针对性资料可以给出建议,官方有相关工具能辅助您进行评估。
www.ti.com/.../design-tools-simulation.html
您好,感谢支持。从数据手册可以看到,在升压模式LV最低电压支持1V;但webench最低电压限制只能支持到6V。请问是WEBENCH设计器不支持6V以下设计,还是LM5171本身不支持6V以下输入输出电压设计?是否有其他更为适合的芯片推进?谢谢
这个辅助工具是辅助您设计,因为它以官方资源为根本,不能完全覆盖所有范围区间,您可以参考它生成的设计,但是极限范围以datasheet为准。